This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020033:设计文件

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1562402/tida-020033-design-files

器件型号:TIDA-020033


工具/软件:

我正在查找 TIDA020033 参考设计的设计文件。 我一直在等待 2 周的批准。

有人能帮忙吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安  

    很抱歉。 您是否曾在当地 TI 销售资源合作过? 我看到了您的申请、但由于特定的 NDA 要求以及此类要求、我们对此设计的可见性有限。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的答复。 我没有在当地 TI 销售资源工作。 我可以做什么来完成此操作?

    此致

    Sebastian