This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:需要支持:引脚 15 和放大器上无驱动信号;PSpice 仿真中 16

Guru**** 2922220 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1558309/ucc2897a-support-needed-no-drive-signal-on-pins-15-16-in-pspice-simulation

器件型号:UCC2897A


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用您的 IC 进行设计、但在 PSpice 仿真中遇到问题。 针脚 15 和 16 上的驱动信号未按预期显示。

您能否帮助我解决此问题、或在仿真过程中提供有关导致这些针脚上没有驱动信号的原因的指导?

感谢您的支持。

Viney

9717444170

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用了什么仿真工具?

    我们建议在进行仿真时使用 TINA TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cadence OrCAD PSpice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的仿真电路模糊、因此我无法进行检查。 请提供可读电路以便我进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      希望这是可读的。 如果不清楚、请共享您的电子邮件 ID 以便我可以共享 PDF 版本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否说针脚 15 和 16 不显示驱动信号? 我想您是说引脚 14 和 15。 请澄清。

    VIN、VDD、VREF、FB、SS、LINEUV、 LINEOV、CS 和 RSLOPE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您是对的、它是 14 和 15。  

    实际上没有从 OrCAD PSpice 中得到任何波形。 所以在这里提出了问题。 请帮助进行纠正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Vin 来自外部 — 如果您看不到,则表示您的电路设置不正确或您的仿真包有问题。 您需要联系您的软件提供商以获得帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    我将为 Vin 使用 100V 直流电源。 最初、输出端只有一条直线、引脚 14 和 15 上没有波形。 当我向引脚 14 和 15 施加源脉冲时、我确实会得到一个波形、但它不是所需的波形。 您能否帮助识别问题或提出可能出现的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供上电时的 VIN、VDD 和 VREF 波形。  

    您需要先获得这些正确信息、然后才能进行后续步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于已与直流电源共享的 Vin 波形、我现在正在寻求您的支持和帮助以获得所需的输出或从头到尾完成仿真 实际上、我不熟悉仿真、因此希望获得您的指导并期待您的支持。

    您能否帮助确定问题或提出可能出现的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不确定您的问题出在哪里。

    我需要查看 上电时的 VIN、VDD 和 VREF 波形仿真、以便找到后续操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附建议引脚的波形以供审查和进一步考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    C136 在哪里?

    为什么 Vin 如此低? R37 和 R53、使 LineUV 达到 1.27V。 当 Vin 和 R37 =6.8M 且 R53 =133k 时、LineUV 似乎无法达到> 1.27V、则不能出现脉冲。 因此、您需要重新计算 R37、R53 并增大 Vin 以使 LineUV > 1.27V、然后展示 VDD VREF VIN 和 LINEUV 的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    我优化了 Vin 70V 和 R37 (5.41M) 以及 R53 (100k)、并添加了 C139 (100nF)、连接了用于评估的所需波形。

    请检查并进一步建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    我们优化了原理图以获取 VIN、VDD、VREF 的波形、并根据您的反馈有效地获得所需的输出、但仍然无法在 14 和 15 引脚上获得驱动。 请检查并提出建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供 VREF FB SS 和 CS 的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以看到 SYNC 短接至 GND。 如果是、您需要断开此引脚来查看是否可以获得脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hong San、

    • 映像 1 –显示了 0V 开启时的波形 CS 和 Vref、F、SS 具有 5V 电压。

    • 映像 2. –显示驱动器打开 辅助 、但是 OUT(引脚 15) 保持在 0V。

    请检查并进一步建议

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们将其打开、则会收到错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据数据表、SYNC 引脚在不使用时应处于开路状态。

    因此、这需要解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    OUT 和 AUX 重叠。 您能否分离波形、以免将其重叠、从而帮助单独检查以找出波形的大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想我们可以更改调试方法。

    我在 TINA TI 上使用了您在仿真中使用的相同 UCC2897A PSpice 模型开发了一个非常相似的电路。 我的电路工作正常、如下所示。

    我的电路已连接。 我想您首先在仿真中制作一个与我相同的电路。 然后进行仿真、以确保它像我的一样工作。 然后逐渐改变你的需求。 一次一个或两个组件。 然后再次进行仿真。 如果您可以完成、则完成调试。 如果有任何卡住、我们可以研究更改该组件停止工作的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉 TINA 工具、如前所述、我们使用的是 Cadence Orcade PSpice、因此请提供相应的解决方案。 您能否通过电子邮件 viney@napino.com 分享这些详细信息 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 SS、FB、AUX 和 OUT 的原理图和波形的认证图、并提供进一步建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    现在既有 OUT 脉冲、也有 AUX 脉冲。 这意味着 IC 可以正常工作。

    现在、您需要根据需要更改电路。 但一次更改几个分量、以查看是否仍然可以获得脉冲。  

    由于电路与原始电路非常相似、因此您可以将组件更改为您设计的组件、然后查看是否仍可以生成脉冲。

    我认为 IC 可以在您的仿真中工作、因此在本质上、您应该能够让您的电路正常工作。 之前未显示脉冲应该与设置不正确的事情有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hong

    在仿真过程中、使用我们电流 MOSFET 选择的电路在输出端始终显示为零伏。

    您能否建议合适的主 MOSFET 和钳位 MOSFET(以及可用的 PSpice 模型)来帮助我在仿真中实现预期波形和输出?

    我们需要提交报告并通过此星期五向管理层提交结果。 如果可能、请同时建议进一步讨论此问题的最佳方式、无论是通过 Microsoft Teams 会话还是通过电子邮件。

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不知道哪种 MOSFET 可以在您的仿真软件中正常工作。 我认为、一种方法是在软件库中尝试不同的 MOSFET、直到找到一个 MOSFET 可行。 然后、您可以将 MOSFET 属性更改为与要使用的 MOSFET 相同。

    另一种方法是获得软件供应商的支持、以帮助找到原因。

    我没有您的软件、因此无法知道 MOSFET 为什么无法工作。 因此、您可以尝试上述解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如何连接 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请参阅随附的图像以供参考。 并进一步建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供建议、说明如何进行校正以实现所需输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    连接到 OUT 引脚的 MOSFET 类型是什么? 它看起来是 P 沟道 MOSFET — 如果是,则说明错误。 连接到 OUT 引脚的 MOSFET 应该是 N 沟道 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    另一方面、UCC2897A VDD 和 PVDD 是如何偏置的? 似乎您电路对这两个引脚没有偏置。

    我将 MOSFET 添加到之前发送给您的电路中、电路运行正常。