This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01005:需要合适的解串器 IC

Guru**** 2931210 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1564871/tida-01005-need-a-suitable-deserializer-ic

器件型号:TIDA-01005


工具/软件:

您好、

目前、对于我们的应用、我们正在尝试使用 Jetson AGX Orin 开发板设计一个定制载板作为参考、并使用 GMSL2 集成多个摄像头 (12-16)。 摄像头的运行速率为 30fps。 您能否推荐符合要求的合适解串器 IC 并分享适用于推荐产品的任何参考设计(如果有)?

此外,我们与 Jetson orin agx 一起使用 e-con 的 STURDeCAM31 相机和 Teledyne FLIR 的 FLIR ADK 相机。  

鉴于上述情况、请建议使用具有上述硬件且支持多达 16 个摄像头的解串器。

需要多少个 TIDA-01005 解串器才能更大限度地提高 Jetson AGX Orin 板上 16 个摄像头的 fps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们。 TIDA-01005 使用单个四路解串器与 4 个摄像头配对。 解串器最多可支持 4 个摄像头、因此为了支持多达 16 个摄像头、需要 4 个四通道解串器。 将使用什么分辨率的摄像头? 每个摄像头的分辨率是否相同?

    另请注意、GMSL 和 FPD-Link 使用不同的协议并且不兼容。 GMSL 串行器不能与 FPD-Link 解串器配对。 要使用 FPD-Link 解串器、FPD-Link 串行器必须是合作伙伴器件。 在大多数情况下 、DS90UB953 串行器和 DS90UB960 四路解串器适合此类应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复!

    TIDA-01005 将占用 Jetson AGX Orin 的多少个通道?

    6 个 1920 x 1080 摄像头 和 6 个 640 x 512 摄像头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的信道意味着什么? TIDA-01005 参考设计使用板对板连接器连接到 TDA 处理器 EVM。 解串器将在 CSI 端口上输出摄像头数据、使用的端口数略微取决于系统输出数据的方式。 例如、所有四个摄像头都应该聚合在一个流上(即解串器使用一个 CSI 端口、这也意味着四个摄像头的带宽必须在解串器 CSI TX 输出带宽内)或者将四个摄像头分成两组(即解串器将使用两个 CSI 端口、每个端口上输出 2 个摄像头流)。