This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:VTB 的电流

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1565227/ucc29910a-current-of-vtb

器件型号:UCC29910A


工具/软件:

在  UCC29910A-730 的 Schimatic 中、有一个名为“VTB"的“的 aport。

有多少电流流经这个 VTB 节点?

如果电流很小、似乎可以在不使用变压器的情况下提供谷底填充电路、并从产生的直流电势中获取电流。

目标是保持模块高度较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sugiyama-San、  

    我不知道有多少电流从 VTB 节点流出、但平均电流支持 U1、U2、U3 的偏置电流和 Q5 MOSFET 的栅极驱动电流。  
    可查看每个器件的数据表来确定这些电流并将其相加、然后再查看一些设计裕度。  

    我估计可能低于 20mA。 也许这对于谷底填充电路来说足够小、可以简化降压电感器设计。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hcolle Ulrich-San

    感谢您的答复。 我将进一步研究这一点。