This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36510:输入瞬态仿真

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1560536/lmr36510-input-transient-simulation

部件号:LMR36510


工具/软件:

您好、
在 WEBENCH 中、我从为以下公式生成的电路开始执行输入瞬态仿真:

  • LMR36510ADDAR: 输入:直流 8V 至 40V、输出:1A 时为 5V、温度:30°C 和  “平衡设计“  

得到的结果为“WBDesign50_Input Transient-1.pdf“、 4.97V<Vout<5.02V   

如果在此电路中、我将 Cboot 从  Murata GRM155R71A104KA01D 更改为  Taiyo Yuden EMK107B7104KA-T 、然后运行仿真得到 2.49V<Vout<25.85V、请参阅报告 WBDesign50_Input Transient-2.pdf

如果我再次将  Cboot 从  Taiyo Yuden EMK107B7104KA-T 更改为  Murata GRM155R71A104KA01D、并运行仿真后得到 Vout  2.49V<Vout<25.85V、 请参阅报告 WBDesign50_Input Transient-3.pdf

如果您还认为这是一个错误、请您解决吗?

此致、

Dino

e2e.ti.com/.../WBDesign50_5F00_Input-Transient_2D00_1.pdfe2e.ti.com/.../WBDesign50_5F00_Input-Transient_2D00_2.pdfe2e.ti.com/.../WBDesign50_5F00_Input-Transient_2D00_3.pdf