This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:软启动问题

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1565716/tps54620-soft-start-issue

器件型号:TPS54620


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在设计中针对 Vout= 1.2V、Iout=4A 最大值、Vin=12V 标称值使用 MPN#TPS54620RGY、我们的 Vout 纹波要求小于 10mV。

发现此器件的软启动行为存在问题。 我们在启动期间看到非单调的波形。 目前、我们设计中的 ss / tr 为 2700pF  

在 Webench 中进行仿真、即使将 ss/10nF 更改为 tr、该问题也会持续存在。

即使在 webench 中使用默认值、我也能看到类似的结果。

请告诉我什么可能是原因? 如何解决它?

此致。

Raj Roshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    您能附上这个问题的波形吗? 您是通过仿真还是实际器件来实现这一点吗?