This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060029:如何设计一种简单的电容测量方法?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1562555/tida-060029-how-to-design-a-simple-way-to-measurement-capacitance

器件型号:TIDA-060029


工具/软件:

您好的团队、

我的客户使用高速比较器来测量电容。

利用比较器的输出和 DUT 的输出(电容器)来确定两个波形之间的角度、我们可以使用 100kHz sin 波形来确定两个波形之间的角度。

VCC =+/–15V

但是、具有快速传播延迟的产品无法支持双电源。 高速产品只有一个电源。 是否可以在该应用中使用单个电源?

TIDA-060029 如何测量?

TIDA-060029

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

     可以使用单电源高速放大器来测量电容。

     我熟悉两种主要方法:

    1. 设置电压反馈放大器和任何可选的缓冲器(在负载情况下)、以通过设定的 RF 测量截止频率。  
    2. 将电压反馈放大器设置为跨阻放大器并具有输入源来测量输出电压变化与输入电压间的关系(与第一种方法相比,这种方法有点复杂)

     如果数据表指定由于两个输入之间的内部 ESD 二极管而产生的绝对最大差分电压、则在大多数情况下、我们的高速放大器不能用作比较器。 我们的一些放大器可能没有该二极管、可以用作比较器、但我们通常会建议使用该二极管。 如果您决定将方法更改为上述方法之一、则可以在单电源配置中使用我们的任何高速放大器。

      TIDA-060029 的工作方式比纯电容测量应用的需求更全面。 它旨在展示分立式 LCR 表、该表可通过测量输出电压相位/幅度相对于输入的变化来测量电感、电阻和电容。 我们获取输出信号、并通过交叉相关方法找到从其输入信号开始的延时时间。 与您已使用的方法类似。  

    谢谢您、
    Sima