This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62843:输出电压问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1564305/tps62843-output-voltage-issue

器件型号:TPS62843


工具/软件:

您好、  

我使用  TPS628438DRLR 降压稳压器、我使用 249K 电阻器是 VSET 以获得 3.3V 电压。 但输入为 5V 时、得到的电压为 3.75V。  我尝试将电压从 3.3V 调节至 5V。在该实验中、我发现在 3.3V 至 4.5V 的范围内、降压稳压器提供 3.3V 电压、但随着电压远远超过 4.5、输出电压也会增加。

因此、输入为 4.6V 输出 3.4V、输入为 4.7 输出为 3.5V、这就像线性调频脉冲一样。 5V 时、我会得到 3.75V。  请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeya:

    如果可能、您能否与我们分享您的原理图和 PCB 布局? 此器件的 VIN 处使用哪种电源、它是来自电路板上的任何其他稳压器、还是通过干净的电源输入从外部为其供电? 在打开输出时、是否有任何负载连接到输出端?

    期待收到您的回复!

    此致、
    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我通过给输出电容器提供 33 欧姆的并联负载来解决此问题。 我的原理图与 Webench 设计相同。