This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40025:UCC28730

Guru**** 2932600 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1565386/pmp40025-ucc28730

器件型号:PMP40025
主题:UCC28730 中讨论的其他器件

工具/软件:

如果我要将参考板的输出电压提高到高于 48V(例如 50V 至 60V)、或者将电流从 1A 增加到 1.5A、我应该考虑哪些注意事项? 我目前正在寻找一款能够在 60W 至 80W 功率下提供 40V 至 60V 输出的 SMPS 参考板。

我担心 PSR(初级侧调节)拓扑是否可以处理更高的功率级别。 如果可行、我希望您提供任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi、Hyungjune、

    最好在 UCC28730 计算器(在 TI.com 上)中输入您的要求、然后了解需要进行哪些更改。 您可以全面了解原理图参数。

    如果线路和负载调节不是很严格、那么以 60-80W 输出进行 PSR 是可行的。