This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00890:C11 的电容(电容是 C11 47nF 吗?)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00890, TPS25910, 3220DFP-DGLEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1565983/tida-00890-capacitance-of-c11-is-the-capacitance-of-c11-47nf

器件型号:TIDA-00890
主题中讨论的其他器件: TPS25,910,3220DFP-DGLEVM

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在确认 TIDA-00890、但有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

TIDA-00890 BOM (tidrk60) 项 6 (C11) 为 47nF。
但是、项目 6 的说明显示 CAP CER 4700PF 25V X7R 0402。
这是一个拼写错误、应该是 47nF。 这种理解是否正确?

C11 连接至 TPS25910 的栅极引脚。

另一方面、3220DFP-DGLEVM 看起来与 TIDA-00890 类似、但连接到 TPS25910 栅极引脚的电容值为 47nF。

https://www.ti.com/lit/pdf/TIDRK60

ーーー μ s

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    其他信息、

    C11 的器件型号为 CC0402KRX7R8BB472 (4.7nF)、但 3220DFP-DGLEVM 为 TPS25910 的 GATE 引脚使用 47nF。

    哪个值正确?

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我建议遵循 DFP-DGLEVM、并在 TPS 的栅极引脚上使用 47nF 电容器:

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    我了解 C11 的值应为 47nF。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi