This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM275-EVM:使用--hide 和--unhide 链接器选项进行混淆

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1564638/audio-am275-evm-using---hide-and---unhide-linker-options-for-obfuscation

部件号:AUDIO-AM275-EVM


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

这与前面的混淆问题有关。

我们最近在 C7000 编译器文档中遇到了以下--hide 和--unhide 选项:


为什么不建议这样做? 使用它有什么问题吗?

此致、
Hendry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上一篇文章介绍了如何构建库。   库是使用归档器创建的。  链接器(而不是归档器)支持这些选项。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我明白了。 我们是否可以使用--relocatable +--hide 来创建可链接的 输出模块、该模块稍后可用作链接器的输入、同时隐藏一些符号。
    值得在这条道路上投入时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们能否使用--relocatable +--hide 来创建可链接的 输出模块、该模块稍后可用作链接器的输入、同时隐藏一些符号。

    是的。  我建议您  在使用这种方法之前尝试一些小实验。  它的使用频率低于库方法。  所以我担心整体稳健性。

    谢谢。此致、

    -乔治