This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:SiC 全‑Ω 桥式逆变器中 PWM 输入上出现严重振铃

Guru**** 2930210 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1567389/tida-010054-severe-ringing-on-pwm-inputs-in-a-sic-full-bridge-inverter

器件型号:TIDA-010054


工具/软件:

大家好:

我有一个 基于  TIDA-010054 的双向双有源桥板。 但是、每当施加直流母线时(即使低至 50VDC) 、电源板上的 3.3V PWM 信号都会表现出与 开关边沿相关的强大振铃/干扰(PWM 以 100KHz 运行)。  

电源节点上的差分探头(如上图中的红色所示);逻辑线上的无源探头。 示波器和直流电源共用同一个交流插座。

如左侧下方所示、即在不将探头置于输出端的情况下检测 PWM 信号。 在右侧、我使用差分探头 (1:200) 测量逆变器的输出(蓝色)。

~PWM 上的振铃频率为 Δ f 90MHz、对于输出而言、振铃频率约为 30MHz。 我以 200VDC 运行电路板。

尽管电路板上采用了隔离式栅极驱动器、但我的 PWM 信号上还是出现了这种振铃/噪声?

下面的图片是当我触摸一个输出连接器 与探头或任何东西!? 振铃幅度变大了!?

谢谢大家。