This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40261:无桥 Totempole PFC 整流器

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1565191/pmp40261-bridgeless-totempole-pfc-rectifier

器件型号:PMP40261


工具/软件:

我想在开始时了解 2 个二极管桥的作用。当它由 2 个二极管桥组成时、为什么它被称为无桥 PFC 整流器。 无桥 PFC 整流器应提供比传统升压 PFC 整流器更好的效率、但在开始时二极管桥不会因为增加损耗而降低效率?

e2e.ti.com/.../tidryk5_2D00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivyarajesri:

    这两个二极管电桥不适用于正常运行、因为我们知道 HV_DC 电压大于火线和零线电压。 它仅用于浪涌测试以保护主开关 FET Q1、Q3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我还有 2 个问题。

    能否将 2 个电感器 L1&L4(每个 130uH)替换为单个 260uH?

    有 2 个电感器 L5、L6 (2.5mH) 用于 EMI 滤波器。 它可以替换为单个 5mH 电感器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivyarajesri:

    1、我们之所以在 L1 和 L4 上使用两台 130uH,是因为很难找到符合这种功率水平的薄型芯。 如果您的应用不受高度限制、那么您可以将其改为 260uH 单电感器。

    2.如果更改为一个电感器、它将成为两级 EMI 滤波器、而不是三级 EMI 滤波器。L5 和 L6 用于 EMI 滤波器、我强烈建议您保留这两个占位符来优化 EMI 性能。