This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40261:无桥 Totempole PFC 转换器

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1563337/pmp40261-bridgeless-totempole-pfc-converter

器件型号:PMP40261


工具/软件:

两个二极管电桥的用途是什么?当它由两个电桥组成时、为什么称之为无桥转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们仅用于浪涌目的和为输出电容器充电。 转换器运行时、二极管不导通。

    谢谢、

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我还有 2 个问题。

    能否将 2 个电感器 L1&L4(每个 130uH)替换为单个 260uH?

    有 2 个电感器 L5、L6 (2.5mH) 用于 EMI 滤波器。 它可以替换为单个 5mH 电感器吗?