This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI:设备访问限制

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1563919/pspice-for-ti-pspice-for-ti-device-access-limit

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

您好、  

我必须在新计算机上安装 PSPICE for TI、遇到了有关器件限值的错误。

您可以重置我的器件吗? 不再使用旧 PC

谢谢

Philipp  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    完成此操作后、我们将通知您。

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    有任何关于这个主题的新闻吗? 我收到一个许可证错误、因为我的笔记本电脑上安装的版本有一个小时。  

    谢谢

    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚检查过。 很抱歉、它尚未完成。 我发了一封回访信。

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp

    此操作已完成。 请重试。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、它适用于我的新 Win11 PC。  

    但对于我并行使用的笔记本、我会收到许可证无效的消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    笔记本电脑上的错误消息是什么? 您可以尝试重新安装吗?

    谢谢、
    Jc.