This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340B-Q1:TPS54340B-Q1 需要加密和非加密版本

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54340B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1564842/tps54340b-q1-tps54340b-q1-need-encrypted-and-non-encrypted-version

器件型号:TPS54340B-Q1


工具/软件:

在“对直流/直流转换器进行仿真“部分、我发现在导入的 SPICE 模型时出现了如下所述的误差 TPS54340B-Q1 模块 来自网站。

您能否分享加密版本的 TPS54340B-Q1 模块 e、这样我们就可以正常运行仿真。

注意:需要 TPS54340B-Q1 需要加密和非加密版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    发送的模型是我们唯一可用于器件的 SPICE 模型。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    感谢您的确认。

    如果您有可用的 SPICE 模型、请与我分享。

    我还有一些关于辐射发射和传导发射的问题。 TPS54340B-Q1 是否符合 CISPR 25 3 类标准? 器件在测试过程中出现辐射发射和传导发射故障。

    为了便于您参考、我附上了电路图像。 请仔细查看并提供您的指导。

    此致、

    Mohanprasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否提供有关您的应用的更多信息? VIN、VOUT、FSW、运行模式等

    您是否有关于发射的报告?

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    请查找以下详细信息、以供您参考。

    VIN:6V

    VOUT:18V

    额定电压:12V

    Fsw:500kHz

    输出电流:3.5A

    请共享  SPICE 模型

    谢谢、

    Mohanprasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mohanprasanth:

    在查看您发送的示意图时遇到困难、我这边的情况比较模糊 您是否介意重新添加为 pdf 或更高质量的图像?

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    请查看原理图并在需要进行更正时通知我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发送将在明天提供反馈。

    -迪诺