This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23454:变压器 T1

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1566604/pmp23454-transformer-t1

部件号:PMP23454


工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户 计划组装 PMP23454 电路板。  您能否提供有关变压器 T1 (PN:PAT7328NL) 的任何信息? 具体来说、他们想知道是否可以从 Pulse Electronics 现货购买该器件。

谢谢你

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hung:

    我不相信 Pulse 提供 PAT7328NL 现货,但我可以与你离线分享脉冲联系我的工作获得 PAT7328NL。

    此致、

    Ben Lough