This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:Webench LM5148 Rconfig 和 NC

Guru**** 2811125 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM70860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1566222/lm5148-webench-lm5148-rconfig-and-nc

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件: LM70860

工具/软件:

大家好、我讨厌恋爱、但我发现 LM5148 的 Webench 设计存在一些小问题

* Webench 中的“Rconfig"指定“指定为 40.2K ,这是有效的,但它是最小电阻值,应该是 41.2K。
*生成的输出设计显示一些 NC 未接地,数据表规定这些引脚应接地以帮助散热。

下面是一个指向我所使用的设计的链接:LM5148 14V-60V 至 5.0V @ 6A

我不认为这些是“如何停止“、但这些可以修复。

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dave。

    顺便说一下、使用具有集成 FET 的转换器来实现 6A 更容易。 看一下 LM70860 80V/6A 器件。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dave。