This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20873:如何减少图腾柱 PFC 高侧开关的振铃?

Guru**** 2925400 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1564959/pmp20873-how-to-reduce-the-ringing-of-high-side-switch-of-totem-pole-pfc

部件号:PMP20873


工具/软件:

大家好:

大家好:

我将使用 495uH 升压电感器和 1120uF 输出电容器构建一个图腾柱 PFC 电路。

我注意到明显的高侧开关振铃、我怀疑这会导致我的反馈严重失真(我不确定是否正确)。

[红色波形:高侧开关(快速桥臂 MOSFET)的 Vds、绿色 波形:(h) 交流的负周期和 (L) 交流的正周期、 蓝色和黄色 波形:反馈信号]

请告诉我、我的怀疑是否正确、以及是否有办法解决交换机振铃问题。

谢谢你。

此致、

Tsai Yi-Hsuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi-Hsuan:

    该波形是否来自 PMP20873 或您的电路板?

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

    我的电路板。

    此致、

    Tsai Yi-Hsuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、振铃与 PMP20873 无关、您的 E2E 标题确实会产生误导、请下次输入正确的标题。

    您使用了哪种 GaN 器件和控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

    很抱歉。

    我使用的 GaN 是 Infineon GAN039-650NTBJ、MOSFET 驱动器是 TI-UCC5304。

    此致、

    Tsai Yi-Hsuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    振铃可能与 GaN 器件和您的 PCB 布局有关、请联系 Infineon 寻求帮助。 此票证将关闭、因为该问题与 PMP20873 无关