This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20873:EMI 滤波器的设计问题

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1564274/pmp20873-the-design-questions-of-emi-filter

部件号:PMP20873


工具/软件:

大家好:

我目前正在设计一款图腾柱功率因数校正转换器、我想提出以下问题:

1、 PMP20873 电路图指出测试需要某些组件。

   这是否意味着我可以在没有它们的情况下进行设计?

2. ​​电路图中 L100 和 L101 的电感值 (1.68mH) 与 BOM 中列出的电感值 (900uH) 不同。

  我是否可以​​按原样使用 BOM 值?

3.(基于 2.) 假设 900uH CMC 可以接受、能否使用 W ü Würth Elektronik CMC - 7448053201 作为替代?

https://www.digikey tw /zh/products/detail/w%C3%BCrth-elektronik/7448053201/4865362

此致、

Tsai Yi-Hsuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi-Hsuan:

    1、是的、您可以在没有它们的情况下进行设计

    2、原理图正确、电感= 1.68mH

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

    1.谢谢。

    2.如果我使用 900uH CMC(我已经根据 BOM 购买了 CMC,其规格是我之前提到的型号)。

      、共模噪声滤除是否会显著减少、或者影响是否会很小?  

    此致、

    Tsai Yi-Hsuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是你需要测试才能知道的东西。