This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86638:Webench TPSM86638 RMode 电阻器不正确

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM86638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1567364/tpsm86638-webench-tpsm86638-rmode-resistor-is-incorrect

器件型号:TPSM86638


工具/软件:

大家好、我使用 TPSM86638 生成了一个设计、当我向数据表中验证 WRT 时、RMode 电阻器似乎没有正确配置 800kHz、WebBench 指定 169k Ω、而数据表指定 102k Ω。 我测试了 1200kHz 频率、发现它也错误地指定了 374K Ω、其中、数据表指定了 249K

数据表第 15 页指定了这些值

以下是 WebBench 项目的参考

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    您可以遵循数据表中的 MODE 引脚设置值。

    此致、

    Manish