This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:申请 TLV840NADL20DBVR 器件的 PSpice 模型

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1561522/tlv840-request-for-pspice-model-for-tlv840nadl20dbvr-device

器件型号:TLV840


工具/软件:

TI 团队大家好、

我目前正在设计一款使用 TLV840NADL20DBVR  器件的设计、我想模拟其在中的行为  PSpice for TI 。 但是、我无法在官方库或软件的元件搜索中找到相应的 SPICE 模型。

是否可以 将 TLV840NADL20DBVR 模型添加到 PSpice for TI 库中? 这将极大地促进我们将此组件集成到设计中的人员的验证和仿真过程。

提前感谢您的关注。 我期待您提供的任何更新或替代方案。

此致、
Juan Ignacio López ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    可以在 TLV840 PSpice 模型中修改阈值。 为此、您可以从 TI.com 下载原始模型: TLV840 PSpice 模型。下载完该模型后、将其打开、制作一份“tlv840madl13_trans.lib 文件的副本、并将其命名为“tlv840madl20_trans.lib “。 在文本编辑器中打开此文件、并将 vitp 更 改为 2.1、将 vitn 更改为 2.0、如下所示:

    您也可以将文件中任何提及的“TLV840MADL13"替换“替换为“TLV840MADL20",“,以、以避免产生任何混淆。 从这里、您可以将新.lib 文件导入 PSpice。

    将 MR 和 CT 引脚保持断开状态、可以使器件的行为与 N 型号相同。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这是完美的、但当我尝试模拟时、会显示一条类似这样的消息:

    错误 (ORPSIM-15108):X_U4 使用的子电路 TLV840MADL20_TRANS 未定义

    当我尝试查看 Spice 模型时、得到了  

    因此、我们不能对我的电路进行仿真:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、当仿真器未配置为在原理图中包含库时、可能会发生此错误。 本视频 介绍了将模型文件导入 PSpice for TI 的过程、并展示了在 2:40 左右配置仿真器的过程。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以解决我的问题。非常感谢。