This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01525:输入和输出之间的延迟

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1566589/tida-01525-delay-between-input-and-output

器件型号:TIDA-01525


工具/软件:

你好

我已经对 TIDA-01525 进行了一些仿真、发现在瞬态仿真中、输入和输出之间存在大约 1.8us 的延迟。 我想知道导致此延迟的原因是什么、以及是否可以采取一些措施来减少此延迟?

 e2e.ti.com/.../Current_5F00_Source_5F00_TINA.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    您能否共享原理图文件? 我想这是我假设您已接地、从负电源轨输出的运算放大器的过载恢复时间。 尝试从几百毫伏到 1.25V 的相同电压阶跃、或向运算放大器添加负电源、并检查是否看到相同的延迟。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 我用原理图文件更新了帖子。 根据我的测试、该阶跃在几百毫伏范围内比在 0V 范围内具有更高的响应能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    我也玩过这个仿真、当起始电压低至 10mV 时、问题似乎消失了。

    完整披露我在 DAC 团队、您的主题加入了我们的论坛、因为我们拥有您提出的设计。 如果这是问题、运算放大器团队可以提供一些其他建议。 我并不是我们的运算放大器在所有会导致这些问题的不同输入类型方面的专家。 如果您创建器件型号为 OPA2736 的新帖子、该帖子将显示在正确的论坛中。

    此致、

    凯蒂恩·琼斯