This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:TPS3703-Q1

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1566980/tps3703-q1-tps3703-q1

器件型号:TPS3703-Q1


工具/软件:

在 PSPICE 中、我使用的是 TPS3703D4120。  根据数据表、Mr#和 RESET# 为低电平有效信号。  但是、在 Spice 符号上、看起来它们可能处于高电平有效状态。 它们标记为 MR 和 RS、没有任何内容表示低电平有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与实际器件一样、PSpice 模型具有低电平有效 MR 和复位信号。 您可以使用模型的测试电路来快速验证这一点。 要打开它、可以右键点击  TPS3703D4120 并选择“Open Model Test Circuit“>“TPS3703D4120-Q1_TRANS Transient Model“。 运行仿真会产生以下结果:

    -亨利