This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41115:140W 仅由电池供电应用供电

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, BQ25756, PMP41115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1568664/pmp41115-source-only-from-battery-application-for-140w

器件型号:PMP41115
主题中讨论的其他器件:TPS26750BQ25756

工具/软件:

您好、

我最近看到了此主题、其中详细介绍了如何仅使用配置 EEPROM 芯片将 BQ25756 + TPS26750 配置为仅供电方配置: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470010/tps26750-tps26750-source-only-configuration-for-240w-usb-c-pd-3-1?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps26750%2520source-only#

但是、像这里这样的其他应用则认为不支持仅供电应用、而仅受电和双角色应用则使用 BQ25756 + TPS26750。  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525951/tps26750-source-only-240w-pps-avs/5866573?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps26750%20source-only# 

哪一个是正确的? 我希望从 30 - 40V 直流输入生成 140W USB-C PD 源。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、下雨了

    PMP41115 配置为双电源角色、供电方和受电方、对于仅供电方的特定应用、需要联系 TPS26750 以进行进一步说明。 他们拥有此器件配置

    BR

    最大值