This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:BQ78350+BQ76930+BQ76200 BMS 设计 (TIDA-00792) 电流消耗问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1569340/tida-00792-bq78350-bq76930-bq76200-bms-design-tida-00792-current-consumption-issue

器件型号:TIDA-00792


工具/软件:

TI 团队大家好、

我之前通过以下链接报告了一个问题:
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1325452/tida-00792-bq78350-bq76930-bq76200-bms-design-tida-00792-current-consumption-issue

如上所述、近两年来、我一直面临着高电流消耗问题、但没有得到适当的解决。 电池消耗仍然处于非常高的水平。

为了缓解这种情况、我最近开发了一种新的方法:在未使用器件时将其置于关断模式、并在运行之前重新启用该器件。 通过这种方法、我成功地将器件电流消耗降低到 10µA 附近、这是一个显著的改进。

但是、我面临一个新问题:
进入 SHUTDOWN 模式时、我校准的 SOC 值为 68%、但重新启用器件后、SOC 值跳至 71%。

您能否说明为什么会发生这种转变? TI 如何定义或计算关断后的初始容量值?

此外、非常感谢您提供有关进一步降低此设计中电流消耗的可能方法的技术指导。

此致、

Hasan Bilir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生这种情况是因为电量监测计在处于 SHUTDOWN 模式时会丢失其电量监测状态。 必须使用真正的 OCV 测量值重新计算该值。 这固有的准确性不如正常运行期间基于库仑计数的 SOC 那样准确。 无法使用关断模式来避免这种情况。