This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP31344:申请设计文件

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP31344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1566029/pmp31344-request-design-files

部件号:PMP31344


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

您能否查看 PMP31344 参考的设计文件 (Pads、Orcad、Altium)?

我的客户希望获得它、以便他们可以轻松开始他们的项目。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:请下载参考设计产品页面软件部分中的文件。 这将有 alitum 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的达尔文:

    感谢您的支持。

    在你回答后,我昨天晚上就请求了它。 但它仍然悬而未决。

    您能否检查审批状态?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的达尔文:

    感谢您的支持。

    我的请求今天最终被拒绝。 您能看看原因吗?

    我的电子邮件地址是 chase.jeong@arrow.com

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们离线处理。 我会向您发送朋友请求...