This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9656:功率耗散详细信息

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9656, CSD18532Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1568809/pmp9656-power-dissipation-details

部件号:PMP9656
主题中讨论的其他器件: CSD18532Q5B

工具/软件:

您好的团队、

能否详细介绍 PMP9656 的功率耗散情况?

以下是客户计算的结果、但不符合测量报告

P-Loss、Q1~Q4 (CSD18532Q5B):2.5m Ω* 10.16A* 10.16A * 4 个片= 1.03. 瓦特

P-Loss、L1 (SER2014-402MLB):2.12mOhm * 10.16A* 10.16A= 0.21 瓦特

Total = 1.03+0.21=1.24 瓦

无法找到 5 瓦 (6.286-1.24)。 请帮助澄清这一点

他们必须将其添加到我们的热仿真中。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    有许多损耗在计算中并未考虑在内。 主要是您忽略了开关损耗、关断损耗、驱动器损耗等

    客户不仅可以包括导通损耗、

    谢谢、

    Robert