This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP3162:GND 连接

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP3162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1569536/pmp3162-gnd-connection

部件号:PMP3162


工具/软件:

尊敬的团队:

我想知道为什么 PMP3162 使用通用 GND 作为 PGND 和 GND、而 UCC2897A-EVM 使用单独的 GND 并通过单点连接相互连接。

我认为通常应该推荐 EVM 的示例、但不能真正确定 PMP3162 为什么采用这样的布局。 我怀疑它在设计时没有被考虑到噪音环路… 谢谢你。  

此致、
Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    如果您仔细考虑布局、可以将 GND 连接在一起。 这取决于布局。

    谢谢、

    Robert