This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:TIDA-010938 PWM

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1568749/tida-010938-tidi-010938-pwm

器件型号:TIDA-010938


工具/软件:

在设计程序文件中、运行实验 1 、但如果没有“(stringINV_clearPWMTripBoost == 1U)“、则在任何实验中都不显示开环和闭环 PWM、因此这些变量未设置在任何位置、因此其复位或设置为 1、如果设置为 1、则会在实验 1 和实验中显示 PWM。
项目 Gride Tie 逆变器 — TIDI-0938  
  if (stringINV_clearPWMTrip == 1U)
  {
    stringINV_clearPWMTrip = 0
    stringINV_updateDuty=1
    ePWM_clearTripZoneFlag (boost_base、ePWM_TZ_INTERRUPT |ePWM_TZ_FLAG_OST);
    EPWM_clearTripZoneFlag (Bidirectional1_BASE、EPWM_TZ_INTERRUPT |EPWM_TZ_FLAG_OST);
    EPWM_clearTripZoneFlag (Bidirectional2_base、EPWM_TZ_INTERRUPT |EPWM_TZ_FLAG_OST);
    EPWM_clearTripZoneFlag (DCAC1_BASE、EPWM_TZ_INTERRUPT |EPWM_TZ_FLAG_OST);
    EPWM_clearTripZoneFlag (DCAC2_BASE、EPWM_TZ_INTERRUPT |EPWM_TZ_FLAG_OST);
  }
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khamir:

    如果我正确理解您的问题、您是否询问实验 1 中的 clearPWMTrip 变量、以及它在其他实验中为什么不同(如  stringINV_clearPWMTripBoost/ DCAC 等)?

    因此、实验 1 更多地用于检查不同功率转换级的 PWM、并可在硬件或扩展坞上进行检查。 有一个 stringINV_clearPWMTrip 可以清除所有转换级的跳闸区标志。  

    对于所有其他实验、我们仅关注各个转换器级以执行实际功率传输、因此我们清除各个跳闸区标志。  

    如果我已经回答了您的问题、请告诉我。  

    谢谢、  

    Veda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我运行程序、  或者不像“stringINV_clearPWMTrip == 1U“这样手动设置它。 这些变量不是在整个程序中设置的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khamir:  

    每次运行代码时、都需要 在“Expressions"窗口“窗口中手动输入 stringINV_clearPWMTrip 等变量为 1。 请在可用的软件用户指南中找到有关运行这些实验的更多信息。 这将指导您完成完成完成每个实验所需的步骤。  

    谢谢、

    Veda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 但是、在我的设计中、我有一个问题、即如果应用占空比并测试所有设置、则设计中以 PWM 运行、但不会运行升压 PWM