This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010247:具有并联/可插拔模块的 DSG 关断行为

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010247, BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1569631/tida-010247-dsg-turn-off-behavior-with-parallel-swappable-modules

器件型号:TIDA-010247
主题: BQ76972 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我们计划 在  可在 公共直流总线上并联的电池可插拔模块中按照 TIDA-010247 使用堆叠的 BQ76972。

在本例中、当一个模块关闭 DSG 时、PACK 总线可能会保持高电平(因为其他模块保持连接状态)。 这意味着 PACK+不一定会降低。

  1. 来控制 DE DSG FET 关断。  将 TOP_LD 连接至 UP_GND、使 FET 实际上关断、驱动 MCU 的 BOT_DDSG 以导通 Q47 是可以接受的吗?  
  2. 这是否会导致带电并行总线中的 DSG 关断问题?
  3. 我们可以有原理图版本吗?  

谢谢