This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23454:PMP23454 的菊花链

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23454, PMP21999

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1561295/pmp23454-daisy-chain-of-pmp23454

部件号:PMP23454
Thread 中讨论的其他器件: PMP21999

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我有以下要求:

1、输入:290V - 400V(直流)
2、输出:200V、20A
3.要求: CC、CV — 由于我的负载是可变电流吸收器,因此我的电流基准将不是固定的,所以 CC 是必需的。 CV 只是为了确保 OVP。  

想知道是否可以通过以下方式修改 PMP23454 以满足我的要求  

由于使用 LLC 拓扑、无法确定该菊花链是否可行。

之所以采用这种方法,是因为为我的团队提供的开发时间很短 — 因此,修改/组合经过测试的设计和工作设计以满足我们的要求会更实用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jareth、

    LLC 也可以并联、但我认为采用 PMP21999 等器件可能更简单、并略微修改设计以满足您的输入/输出要求。  

    https://www.ti.com/tool/PMP21999

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    感谢您的建议。 然而,还有一些其他的考虑,我没有提到,使并行更容易在我们的情况下。

    因此、根据您提到的、可以并联 PMP23454。 但是、您可能会预见到任何可能出现的问题、或者您会建议的其他预防措施。

    此外、根据此参考设计的规格、它提到有一种基于电压的涓流和完全充电模式。 我可以问这个电压范围是基于设计、还是 LLC 拓扑的限制?

    谢谢!

    此致、

    Jareth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我尝试在 SIMPLIS 上运行 PMP23454 仿真、并进行了必要的编辑。

    但是、这不起作用。  

    请提供帮助。

    P.S.请参阅 zip 文件中的“UCC25660x TB“。

    https://drive.google.com/file/d/1_wjRDqdChV2Bfsx3ppPYRCuGzleHiN6J/view?usp=drive_link

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jareth、

    在仿真中、您遇到了什么具体问题?

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我尝试完全在 SIMPLIS 中实现 PMP23454 的原理图(不包括 PFC 和涓流充电功能)。

    我将 CV 设置为 24V、并改变了 CC ref 以查看转换器是否可以输出可变电流、但转换器不能超过~15A。

    请参阅输出电流波形(红色)和 CC ref(绿色)

    下面的链接中显示了 simplis 原理图。  

     https://drive.google.com/drive/folders/1KNL663DlI_IORQWzACvD0aEO_eDxRnGK?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jareth、

    将连接到 FSW 引脚的数字更改为 1。

    此致、

    Ben Lough