This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:LM70880-Q1

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LM70880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1568803/lm70880-q1-lm70880-q1

器件型号:LM70880-Q1


工具/软件:

尊敬的先生:

请查找原理图的附件、我们计划开发符合以下规格的直流/直流转换器。

使用  LM70880-Q1 IC

输入电压:16V-36VDC(标称电压 24V)

输出电压:12.5.

输出电流:6A

开关频率:400kHz

使用  LM70880-Q1 IC

如果需要对电路进行任何修改、请提出建议。

谢谢、此致

Pradeep S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    请填写该设计的快速入门计算器并与我们分享: https://www.ti.com/tool/download/LM70XX0-CALC

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    我使用了相同的设计计算器、您能验证原理图吗?

    此致

    Pradeep S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    我需要使用该计算器来了解您的运行条件、从而使原理图审阅变得更容易。 由于您已经使用了计算器 — 请共享您的计算文件。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    设计文件计算器没有在这里附加,你能分享你的邮件 ID。

    所以我将共享设计 Excel 工作表。

    此致、

    Pradeep S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已通过 e2e 向您发送了一个连接申请。 请接受并在那里共享文件。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    我无法将消息发送到 e2e、它显示的是无法消息。

    此致、

    Pradeep S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送电子邮件至 t-kapoor@ti.com

    我将关闭此主题 — 让我们跟进电子邮件

    谢谢、

    此致、

    Taru