This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:错误 (ORCAP-15052):由于网络列表错误、导致信号失败。 解决错误...

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, LM74701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1564463/pspice-for-ti-error-orcap-15052-siumulation-failed-because-of-netlisting-errors-resolve-the-errors

部件号:PSPICE-FOR-TI
Thread 中讨论的其他器件:LM74701-Q1

工具/软件:

尝试运行内置 TI 电路 LM74701-Q1 的仿真时、会显示此错误。

PSpice for TI 是通过 PC 的管理员账户全新安装的。  通过“Run"F11"开始“开始仿真“仿真时、

在会话日志中、将出现以下错误:

处理项目中引用的 TI 库 — C:\cds_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\ReferenceDesign\LM74701_Q1DDF_TRANS_V1_0\LM74701-Q1_PSPICE_TRANS\LM74701-Q1_TRANS.OPJ
INFO (ORCAP-2456):已更新 c:\cds_spb_home\cdssetup\psptilibdir\referencesign\lm74701_q1ddf_tran_v1_0\lm74701-Q1_pspice_tran\lm74701-Q1_tran.lib
备份在 C:\CDS_SPB_HOME\CDSETUP\PSPTILIBDIR\REFERENCEDESIGN\LM74701_Q1DDF_TRANS_V1_0\LM74701-Q1_PSPICE_TRANS\libbackup 创建的原始库
处理完成
信息 (ORCAP-2191):创建 PSpice 网络列表
INFO (ORNET-1041):正在编写 PSpice 平面网络列表
无法删除文件
错误 (ORNET-1163):无法创建网表文件。
信息 (ORCAP-2191):创建 PSpice 网络列表
INFO (ORNET-1041):正在编写 PSpice 平面网络列表
无法删除文件
错误 (ORNET-1163):无法创建网表文件。
信息 (ORCAP-2191):创建 PSpice 网络列表
INFO (ORNET-1041):正在编写 PSpice 平面网络列表
无法删除文件
错误 (ORNET-1163):无法创建网表文件。
信息 (ORCAP-2191):创建 PSpice 网络列表
INFO (ORNET-1041):正在编写 PSpice 平面网络列表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在使用管理员帐户登录时运行该工具?

    我的仿真看起来不错。 这是我的会话日志:

    INI 文件位置:C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_CaptureTIP Spice_Install /23.1.0/Capture.ini
    找不到 C:\Cadence\SPB_17.2\tools\capture\TCLSCRIPTS\CAPfalleryEMODELAPP\comapor\mibility\SUPPORTFILES\comaper.OLB
    找不到 C:\cadence\SPB_17.2\tools\capture\TCLSCRIPTS\CAPfalleryEMODELAPP\Inductor\Hybrid\SUPPORTFILES\Inductor.OLB
    信息 (ORCAP-2191):创建 PSpice 网络列表
    信息 (ORNET-1041):编写 PSpice Flat Netlist C:\cds_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\ReferenceDesign\LM74701_Q1DDF_TRANS_V1_0\LM74701-Q1_PSPICE_TRANS\LM74701-Q1_TRANSPSICEFiles\STARTUP\STARTUP.net
    INFO (ORNET-1156):PSpice 网表生成完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的朱锦昌:

    实际上、我需要使用管理权限进行安装、但是我的公司规则是在“非管理“权限下工作、

    是的、故障可能与您提出的问题有关。 感谢您的反馈。 我会检查一下。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klaus:

    除非所需的 MS VS 封装不可用、否则您无需管理员权限即可安装 PSpice for TI。 也许这能让您正确运行。

    Jc.