This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:需要参考设计来实现固定 80V 直流输出

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, TIDA-010062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1568766/pmp8740-need-reference-design-for-fixed-80v-dc-output

部件号:PMP8740
主题中讨论的其他器件: TIDA-010062

工具/软件:

我有交流输入 (220V,50Hz ),我想使固定 80VDC 与可变电流(最大电流高达 25A ),请提供相同的参考设计或如果已经有一个类似的设计,这可以使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shrey、

    对于 2kW、230VAC 输入、PMP8740 是一个很好的起点(您只需重新设计第二个功率级即可提供 80V 而非 32V 的电压)。

    我希望实现更高的效率、建议使用 GaN、图腾柱无桥 PFC 和数字控制。 我们有一个很好的示例:TIDA-010062:

    TIDA-010062 参考设计| 德州仪器 TI.com

    这是 1kW 标称电流、可提供 12V @ 84A 电流、此处还应重新设计第二个功率级。 PFC 级在 230VAC 时支持高达 1.6kW 的功率。

    此致、

    Roberto