This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460-Q1:webench 布局不正确

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1568225/lmq61460-q1-incorrect-webench-layout

器件型号:LMQ61460-Q1
主题中讨论的其他器件:LMQ61460

工具/软件:

使用 LMQ61460AFSQRJRRQ1 设计直流/直流转换原理图时 、webench 上的 Cinx (LMQ61460 数据表中的 CIN_HF1) 的放置方式使 PGND1 与 VIN 短接、从而损坏 IC。 Cinx 应放置在 VIN 和 GND 之间、而不是 PGND1 引脚和 GND 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您提请我们注意此问题。

    谢谢