This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010249:TIDA-010249 关于 VCOM 和 VCOM1 的设计疑问

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1566722/tida-010249-tida-010249-design-doubt-regarding-vcom-and-vcom1

器件型号:TIDA-010249


工具/软件:

尊敬的团队:  

我已经了解 了 TIDA-010249 设计、对 VCOM 的连接有一些疑问。 在原理图中、其显示的 VCOM 和 VCOM1 网在层次结构设计中是短路的。 它真的短路了吗? 这是什么概念。 请提供指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否真的需要此部分(可变电流源级)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请建议一个具有 4 个和 8 个输入通道且与 ADS127L11RUK 规格相同的器件型号。 此外、我们是否可以将 ADC 芯片的同一 VCM 引脚连接到所有共模缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    对此查询有任何更新?