This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60430-Q1:仿真建模或仿真输出波形

Guru**** 2928620 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR60430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1568277/lmr60430-q1-simulation-modeling-or-simulation-output-waveform

器件型号:LMR60430-Q1


工具/软件:

1.关于 LMR60430-Q1 的仿真建模如何? (TI PSPICE 或...)

2. 电池输入= 6V~18V

  驱动条件: Iout = 150mA ~ 0.95A、 瞬态时间:2MHz

  Vout:3.3V(典型值)、 3.3±165mV

3. 基于 负载稳态和负载瞬态的输出电压纹波如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、由于这是一款较新的器件、因此该型号尚未推出。 同时,您可以使用 Webench 进行组件选择/基本分析: webench.ti.com/.../

     输出电压纹波和瞬态取决于电感器和输出电容、可使用数据表中的公式 (10) 至 (13) 进行计算:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr60430-q1.pdf

    或者、也可以使用 Webench 来估算这些值。

    此致、

    Niranjan