This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010208:48V BMIC BQ76952 设计

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1567639/tida-010208-48v-bmic-bq76952-design

器件型号:TIDA-010208
主题中讨论的其他器件:BQ76952

工具/软件:

对于 48V BMIC BQ76952 的设计、我们参考的是 TIDA-010208。

FET 进行电芯平衡时、这一点很重要

我应该在哪里更改电阻值以调整电流容量?

您能根据下图告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朴成镇你好、

    R1、R2 是泄放电阻器、修改其值可调整均衡电流。 这里使用了两个并联电阻器来分担功率耗散。

      有关更多信息、请查看使用 BQ769x2 电池监测器实现电芯均衡应用手册。

    此致、
    Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想替换 40.3 欧姆的电阻、即 R1、R2 的复合电阻。

    您认为用宽端子类型的 50 欧姆电阻替换它是什么?

    你不推荐它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    您可以根据均衡电流要求来调整电阻器的大小。 AFE 侧对于 50 Ω 的值或封装没有问题。

    此致、

    Abhijith