This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010265:TIDA-010265

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1568015/tida-010265-tida-010265

器件型号:TIDA-010265


工具/软件:

Im 目前正在处理基于 TIDA-010265 的设计、根据指南、我需要 在 sys_settings.h 文件中更改 DMC_BUILDLEVEL 、该文件默认为 DMC_LEVEL_4、但当我构建工程时、它会自动恢复到默认的 DMC_LEVEL_4。 这里的问题是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改后保存它、并检查文件是否存在只读问题。