This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1561764/ucc28780-ucc28780

部件号:UCC28780


工具/软件:

当我尝试在我的免费 simpleis 版本中导入 simpleis 模型时、它会给我以下错误

欢迎使用 SIMetrix/SIMPLIS Elements。 如需使用此应用程序的帮助、请使用上面的“帮助“菜单。

错误:找不到设备定义

***错误***(UCC28780_TRAN_Si.net;114):解密失败:无法解密数据。

***错误***(UCC28780_TRAN_Si.net;114):解密失败:无法解密数据。

有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhu,

    您可能正在使用免费版本的 Simplis、它不支持加密模型的解密。

    请使用高级版并重试。

    此致、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。。。。

    是否有适用于此 IC 的 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者甚至是 Tina SPICE 模型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhu:

    因为宁已经出去了,代表他回答。

    抱歉、没有可用于此操作的 TINA Spice 模型。

    此致
    Hemanth