This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXG1041:Ibis &SPICE 模型请求

Guru**** 2926680 points

Other Parts Discussed in Thread: TXG8041, TXG1041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1570734/txg1041-ibis-spice-models-request

部件号:TXG1041
主题中讨论的其他器件:TXG8041

工具/软件:

我们需要 IBIS 模型 中的示例 TXG1041DBQR 元件、用于对我们的高速电路板执行信号完整性仿真。 此外、我们还想请求 SPICE 以便在硬件仿真中使用。 我们无法在产品网站上找到这些型号。 请提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanasekaran:

    请参阅 TXG8041 IBIS 模型。

     e2e.ti.com/.../txg8041.ibs

    由于 TXG8041 和 TXG1041 都具有相似的架构、因此可以使用 TXG8041 IBIS 模型。

    我们支持的大多数模型都是 IBIS 而不是 SPICE。 为您带来的不便深表歉意。

    此致、

    Josh