This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21274:电感器选择

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122, PMP21274, LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1569180/pmp21274-inductor-select

部件号:PMP21274
主题中讨论的其他器件:LM5122LMR36015

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在使用 LM5122 进行评估、他们参考了 PMP21274 设计

但是电感器太大了、您能否帮助它们对所需的最小 Isat/Irm_max 进行仿真?

他们的应用:

VIN 范围:12V~55V

输出电压:55Vin

120W 输出功率 (Iout 2.18A)、 最小 Isat/IRMS_max  

240W 输出功率 (Iout 4.36A)、 最小 Isat/IRMS_max  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    LM5122 是升压控制器、PMP21274 是升压转换器参考设计。 您提供的规格适用于降压转换器。 客户应查看用于此规范的 LMR36015 等器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    抱歉、更正了拼写错误、其要求如下所示

    输入电压:12V-54Vin

    输出电压:55Vin

    120W 输出功率 (Iout 2.18A)、 最小 Isat/IRMS_max  

    240W 输出功率 (Iout 4.36A)、最小 Isat/IRMS_max  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    使用 TI Power Stage Designer 工具 (https://www.ti.com/powerstage-designer)、可以轻松计算电流:

    1. 使用具有 300kHz 开关频率的 22uH 电感器、可在最小 VIN 和满载条件下提供 10.7A 的峰值电流和 10A 的 RMS 电流。 因此、应以足够的裕度选择饱和电流、尤其是在使用铁氧体作为磁芯材料时。
    2. 使用具有 300kHz 开关的 10uH 电感器、可在最小 VIN 和满载下提供 21.6A 的峰值电流和 20A 的 RMS 电流。 同样、所选的饱和电流应具有足够的裕度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    根据您的回答、PMP21274 中的 10uH 电感是否超出了规格?

    此外、您能否帮助提供 PMP21274 DSN 和 BRD。 客户电路构建文件

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    对于案例 2、我不建议使用 PMP21274 中的电感器、因为它使用铁氧体磁芯、并且在稳态条件下已经接近饱和。

    对于设计文件、我向您发送了一封电子邮件、其中包含我们内部服务器的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    我的意思是、在情况 1 中、由于 PMP21274 为 135W 12Vout。 您建议使用 22uH、但参考设计仅使用 10uH

    它符合您提到的规格要求

    [引用 userid=“166068" url="“ url="~“~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1569180/pmp21274-inductor-select/6045178 ]使用具有 300kHz 开关频率的 22uH 电感器、可在最小 VIN 和满载条件下提供 10.7A 的峰值电流和 10A 的 RMS 电流。 因此、应以足够的裕度选择饱和电流、尤其是在使用铁氧体作为磁芯材料时。[/报价]

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    在案例 1 中使用 10uH 将在 15Vin 和 50Vin 之间提供显著的电感器纹波。 在该范围内、电感纹波值将介于 50%和 120%之间。