This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40183:电池充电器。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40183, PMP41163, PMP41117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1569926/pmp40183-battery-charger

部件号:PMP40183
Thread 中讨论的其他器件: PMP41163PMP41117

工具/软件:

请为以下规格推荐一款简单的电池充电器

  • 输出电压:9V
  • 最大电流:3A

CCCV 概念的基本概念、适用于锂离子电池。

我搜索 了 PMP40183 和 TIDA-1582、它们是否适合我的应用?

无需 USB-C 连接器。

正极和负极应有两根输出线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    输入电压为 AC230V 标称值 (90 至 265VAC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhibhushan:

    PMP40183 适用于您要做的事情。  

    这里还有其他几个示例。 您只能不使用 USB 部分。

    PMP41117、PMP41163

    谢谢、

    Robert