This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40144:该接口是否支持 12V 输入?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1567048/pmp40144-could-the-desig-support-12v-input

器件型号:PMP40144


工具/软件:

我们计划在进入低功耗模式时使用电池备份系统。 在这种情况下、Vin 将为 12V。 我们知道此设计的范围为 36~57V、但我们想知道如何支持 12V Vin?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franky、

    此设计不支持 12Vin 变压器不适用于该输入电压。

    您将需要找到不同的设计。

    规格是什么、我可以帮您搜索。

    谢谢、

    Robert