This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00684:针对高带宽任意波形发生器的过流保护、过压保护和 ESD 保护

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00684, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1570928/tida-00684-over-current-protection-over-voltage-protection-esd-protection-for-high-bandwidth-arbitrary-waveform-generator

器件型号:TIDA-00684
主题: THS3491 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI、

我正在设计高带宽任意波形发生器 (AWG) 的最终输出级、其设计与 TIDA-00684 参考设计中类似。
我想提供一些有关添加保护电路的指导。

AWG 输出规格:

  • 正弦输出、Hi-Z 负载(Vpp 与频率间的关系):

    • ≤40MHz:20 Vpp

    • 40 ~ 120MHz:10 Vpp

    • 120 ~ 160MHz:5 Vpp

    • 160 ~ 350MHz:3 Vpp

    • 350MHz ~ 500MHz:1.28Vpp

      (对于 50Ω 加载,提供的振幅照常减半)

  • 直流输出范围:

    • Hi-Z 负载:−10V 至+10V

    • 50Ω 负载:−5V 至+5V

输出级:
我的设计使用具有 THS3491 的双功率放大器配置(附有原理图)。

保护要求:

  • 过流保护 (OCP): 双向、±200mA 阈值

  • 过压保护 (OVP):

    • 如果发生器的振幅< 3.2Vpp 且|直流失调电压|< 2V→±4V 阈值、则

    • 如果发生器的振幅≥3.2Vpp 和|直流失调电压|≥2V→±11V 阈值

  • ESD 保护: 末端进行的

我的问题:

是否有任何 TI 人员 参考设计或 TI 元件  我可以考虑在这种高带宽模拟输出级中实施 OCP/OVP/ESD?

请提供任何建议或建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danidu:

    遗憾的是、我们没有任何有关过压保护的特定基准或指南。 根据客户的需求或应用、有很多客户会以不同的方式做到这一点。 有些 OV 电路的反馈环路等非常复杂、有些只是使用简单的背对背二极管方法。 很抱歉、我无法再帮助您。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、
    感谢您的答复。
    想知道是否可以将 TI 的电子保险丝产品用于过流保护电路?
    它是否可用于背对背配置的高带宽信号中、以支持双向电流保护?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danidu:

    我不认为这是为了这个目的。 我将使用背对背二极管方法。

    Marki 和我相信 Minicircuits 也销售一些限制因素,以及具体的这一点。

    此致、

    Rob