This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010265:TIDA-010265 使用 F2800137

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1571114/tida-010265-tida-010265-using-f2800137

器件型号:TIDA-010265


工具/软件:

在 DMC_LEVEL_2 中、“motorVars_M1.speed_Hz"应“应与“motorVars_M1.speed Ref_Hz “匹配。 但在我的情况下它显示随机值。这可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ranjith

    SPEED_Hz 是实际电机转速、Ref_Hz 是给定速度

    请检查您的电机转速是否在变化、否则可能是您的电机参数问题。

    此致

    Hely