This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:TIDA-010232

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1571697/tida-010232-tida-010232

器件型号:TIDA-010232


工具/软件:

在我们的 800V HVDC 网络中、我们在线路路径上实现了电阻分压器网络、但由于电源没有负电源、因此在返回路径上未实现。 然而、在参考设计中、正路径和返回路径上都使用了电阻分压器电路来进行绝缘监测。 我们想确认我们的方法是否正确、或者 HVDC 返回路径也需要电阻分压器网络。