This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:UCC28910 反激式设计注意事项

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1563924/ucc28910-ucc28910-flyback-design-considerations

器件型号:UCC28910


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

 我正在查看  PMP11064 评估板  设计、并想阐明一些设计注意事项:

 反激式 (UCC28910D):

  • 在初级电感计算期间、假设的纹波电流值是多少?
  • 我计算出的初级电感值与设计不一致、因此我想了解设计基础。

 您的意见将有助于我协调计算与参考设计。

 此致、
Anand

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我在 TI.com 上找不到该设计。  您能给我发送一个相关参考设计的链接吗?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3750.400-Watt-Half-Bridge-LLC.pdf 先生、请找到附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    感谢分享原理图。  我将此查询转发给此参考设计的设计人员、以便他们为您解答问题。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    你好。 我的帖子大约是 18 天前,但我没有收到任何来自你的团队的回复。 请帮助检查。 非常感谢。

    此致、

    Anand Matta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    很抱歉我们稍后回复。 我不确定您指的纹波电流是多少。 反激式变压器的初级电感根据数据表中的第 10.2.1 节进行计算。 您是否尝试过按照数据表第 10.2.1 节设计变压器?