This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM863252:模型 can't load、库模型名称(搜索结果)与主目录中的文件之间明显断开连接。

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM863252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1570771/tpsm863252-model-can-t-load-apparent-disconnect-between-the-library-model-name-search-result-and-the-files-in-the-home-directory

器件型号:TPSM863252


工具/软件:

在搜索器件时发现 TPSM863252DRX_TRANS。

当我尝试放置它时、会得到以下信息:“ERROR (ORCAP-2398):不能放置“TPSM863252DRX_TRANS… 库中不可用...“

在库中、我可以在 c:\cds_spb_home\cdssetup\pspTILibDir\中看到这些文件

TPSM863252_TRANS.LIB

TPSM863252_TRANS.LIBsig

TPSM863252_TRANS.OLB

TPSM863252_TRANS.OLBlck

但模型名称中缺少“DRX"。“。 我已重新安装 PSPICE 并事先删除了 CDS_SPB_HOME 目录的内容。 但这个问题仍然存在。

如何解决此问题?

谢谢您、Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    让我检查一下、然后返回给您。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、  

    我从 TI 网站 TPSM863252 数据表、产品信息和支持| TI.com 下载了 pspice 文件

    我看不到任何这样的问题。

    您是否已从官方网站下载?

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PSPICE for TI 中包含的(据称已更新)库不起作用。 我会通过电子邮件向您发送图像。

    -标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、我收到了您的邮件确认 PSpice 模型确实有效。 因此、关闭该主题。